This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:REGN 引脚无电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020697/bq25302-no-voltage-at-regn-pin

器件型号:BQ25302

大家好、
我正在使用 BQ25302充电器 IC

当我在未连接电池的情况下为芯片加电并且 VBUS=5V 时、我可以测量  
SW 引脚上的电压约为0.8V
PMID 引脚上为2.1V
3、REGN=0V

连接电池并在 VBUS=5V 时再次为其供电后
SW 引脚上的 VBAT (3.9V)
PMID 上为2.5V
3、REGN = 0V  

在上述情况下不消耗电流  
请查看随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     测得的 POL 和 EN 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池连接后  
    POL 电压为2V
    使能为0V
    REGN 为0.9V
    PMID 为6V
    STAT 引脚5V
    VBAT=VSW=3.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      REGN 关闭时、充电器可能会因 EN 和 POL (根据测量值、充电器实际上已启用)而被禁用、或者 REGN 上有任何负载超过数据表中指定的限值(来自额外的 LED 等)、或者部件损坏。 我建议拆下和更换 IC 并重新测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    接着拉什哈布的问题,我正在和他一起工作。
    我已经焊接了新芯片、获得了以下结果-
    BTST- 4.4V
    SW- 2.9V
    PMID- 4.9V
    REGN- 75mV
    STAT- 0V
    输入电压为5V
    您能不能用这种方法来指导我。
    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      也记录测量的 EN 和 POL 引脚电压。 对于 SW 节点、它会以高频率进行开关、因此直流值不会有所帮助。 请捕获适配器插件上的启动波形。 捕捉 VBUS、PMID、SW、REGN 电压。 从电池存在开始、并在 VBUS 上升沿触发。