请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 主题中讨论的其他器件:BQ24190、 BQ25898、 BQ24296、 BQ24192I、 BQ25895、 BQ25896、 BQ24193、 BQ24192、 BQ24292I、、 BQ24295、 BQ24298、 BQ25898C、 BQ25898D、、、 BQ24259、 BQ25895M、 BQ25892、 BQ24296M、 BQ24195、 BQ24196、 BQ24297、 BQ24195L
您好!
电池充电器评估模块(EVM)上的 LED 闪烁、并且在未连接电池时 SYS 电压不稳定。 这适用于 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、 BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C、BQ24190、 BQ24192、BQ24192I、BQ24193、BQ24195、BQ24195L、 BQ24196、BQ24292I、BQ24295、BQ24296、BQ24297、 BQ24296M、BQ24259、BQ24298。 原因如下:
- 电池充电器 IC 未检测到电池的连接。 当电池未连接时、充电器将 BAT 上的电容器视为一个非常小的电池。
- 默认情况下、充电功能处于启用状态。 充电器尝试将 BAT 引脚电压调节为充电电压(VREG、例如默认为4.208V)。 由于未连接电池且充电器 IC 终止充电、BAT 引脚可快速充电至 VREG。 经过一段时间后、BAT 引脚电压开始由于 BAT 上的负载和泄漏而下降。 当 BAT 引脚电压降至再充电阈值以下且器件再次开始为 BAT 引脚充电时。 充电器状态表示正在充电和充电完成之间的切换。 因此、STAT 引脚闪烁。 SYS 引脚上的高波动电压也与电池不存在有关。
- 可以观察到充电状态的频繁变化、如下主题所述
- 如果通过拉高/CE 引脚或设置寄存器位将充电设置为禁用、则充电器 IC 不会为 BAT 引脚充电。 STAT 引脚将不闪烁、SYS 引脚电压通常也被调节为150mV、这通常也高于最小系统电压(VSYSMIN、例如、默认值为3.5V)。