This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 220VAC 至24VDC @2.5A 小尺寸设计

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650, LM5021, UCC28700, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022720/220vac-to-24vdc-2-5a-small-footprint-design

主题中讨论的其他器件:UCC28730UCC24650LM5021UCC28700LM5023

您好!

我需要帮助设计一款需要小尺寸电源转换器的高产量消费类产品、该产品具有以下规格:

 -输入:220VAC @ 50Hz

 -输出:24V 直流(+/- 5%) @ 2.5A

我已经使用 TI Webench 电源设计器来筛选出潜在设计、但它们都具有很大的尺寸。

感谢您的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    感谢您关注 TI 控制器。

    我建议考虑使用 UCC28730离线反激式控制器及其配套 IC UCC24650 "唤醒"输出监控器。
    UCC28730所需的组件数量很少、而唤醒 IC 将有助于更大限度地减小输出电容器的尺寸、并且仍然实现非常好的瞬态响应。   

    也可以考虑使用的其他器件包括 UCC28700、-704、-710、-740、-780、 -600、-630系列以及 LM5023和 LM5021。  
    所有器件都适合您的输入和输出电压以及功率级别。  每个都有其他人没有的一个或多个功能、因此选择需要比较功能以缩小应用的候选范围。

    Webench 工具将在 设计文件中列出每个组件的封装面积、但不能说明这些组件在电路板上的排列方式。  例如、大多数设计将大型穿孔组件放置在 PCB 的顶部、并将所有 SMD 器件放置在底部。 这使得 PCB 组装比所有器件仅在电路板的一侧进行布局要小得多。  因此、Webench 封装总和似乎是对电路板尺寸的悲观预测。

    此致、
    Ulrich