This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:次级侧调节

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910, UCC2891, UCC2892, UCC2893, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022785/ucc2891-secondary-side-regulation

器件型号:UCC2891
主题中讨论的其他器件:UCC2892UCC2893UCC2894

您好!

我可以将您的 UCC2891X 用于次级侧调节吗?

我没有辅助绕组、希望通过初级绕组为 IC 供电、并使用次级绕组的光耦合器进行反馈。

有可能吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omar、

    感谢您关注 TI 控制器。

    您的问题有点含糊、因为有多个控制器具有相似的器件型号、但功能不同。 我将同时回答这两个问题。

    UCC28910和 UCC28911是 具有内置 MOSFET 的高压(脱机)反激式控制 器、采用初级侧调节。  两者都需要一个 AUX 绕组 来进行反馈和时序感应。 也不能与来自次级的光耦合器信号一起工作。

    UCC2891、UCC2892、UCC2893和 UCC2894是低电压有源钳位反激式控制器、专门针对光耦合次级侧反馈而设计、并且不需要 AUX 绕组。  如果您的输入电压低于110V 直流、则该控制器系列是适合您应用的合适产品。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢  Ulrich。