This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:ISO5852S 传播延迟问题。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022491/iso5852s-iso5852s-propagation-delay-problem

器件型号:ISO5852S

您好!

我已经为三相5.4kW 前端转换器设计了栅极驱动器。 我在栅极驱动器输出处看到1us 的高传播延迟。

有没有人能帮我解决这种高传播延迟的原因。

我已附上一个波形供您参考。 (粉色是 PWM 信号、蓝色是栅极驱动输出)

如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、  

    输出端的负载/电容可能会降低传播延迟、但我不确定此处是否存在这种情况。  

    您在哪里探测输入和输出信号。 在引脚附近探测这两个引脚? 低-高传播延迟是什么样子的?

    您还可以尝试 用另一个 IC 换用、如果这两个器件的传播延迟相同、请告诉我。  

    最好

    Dimitri