This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:使用交流适配器时电池的输出功率。

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022101/bq24610-about-the-output-power-from-the-battery-when-there-is-ac-adaptor

器件型号:BQ24610

大家好、

有时、我的客户希望优先使用电池供电。
当输入电源可用时、我们如何阻断输入电源?


CEPIN 是否可以关闭 ACDRVPIN?
请告诉我是否可以使用外设电路进行配置。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    帮助我了解您为何要在输入电源可用时阻止输入电源? 这样、您将消耗电池电量、当输入电源被移除时、电池电量将会更耗尽。 电源路径方案对来自输入的系统电流进行优先排序、仅在没有输入的情况下从电池汲取电流。 这可以节省电池电量。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    由于输入电源也是电池、因此需要对其进行切换。
    我总结了客户想要做的事情。
    可以确认吗?

    e2e.ti.com/.../bq2416x-Powered-from-battery-with-adaptor-connected.pdf

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    数据表显示:"如果 VCC 低于 UVLO 阈值、则器件禁用、ACFET 关闭、BATFET 打开。" 这是您正在寻找的解决方案。

    您需要从输入端断开 VCC 引脚。 但是、如图所示、您需要将 VCC 降至 UVLO 阈值以下。 充电和 VCC>VSRN 时、典型的"适配器电源电流(流入 VCC、ACP、ACN 引脚的电流)"为25mA。 使用 i=C*dV/dT 时,这将使电容器从15V 放电至3.85V (UVLO),dT = C*dV/I 或 dT = 1e-6* 11.15/0.025 = 446us。 这些是粗略计算、假设完全放电进入 VCC 引脚。 请注意、这只是一个示例计算。 请验证您是否可以 及时对 VCC 引脚放电。

    请确保您可以将 VCC 引脚放电至 UVLO 以下。 此外、请确保 VCC 引脚的电阻器、电容器和所选 FET 能够处理 FET 闭合时产生的电流。 当您将输入重新连接到 VCC 时、会发生这种情况。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。