This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756技术问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022549/tps23756-tps23756-technical-questions

器件型号:TPS23756

大家好、

由于 第二侧 MOSFET 存在一些损坏、客户对 TPS23756有三个问题。

您是否会为您的问题提供帮助?

1.如何知道 TPS23756采用 POE 或 POE+?  

2. 任何 TPS23756引脚都可以通知 POE 电源输出功率?

由 TPS23756设置的变压器的最大输出电流是多少? 如何设置输出电流?

BR、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Scott、

    首先、TI 参考设计符合 IEEE802.3标准、而不是 POE、POE+、POE++标准。 TPS23756可以通过检测是否存在第二类手指来确定 PSE 是否发送25W 功率。 我认为 POE+标准遵循了这一点、因此 IC 也应该区分这两者。 T2P 引脚指示此行为。  

    2.是的 T2P 引脚、我们使用光耦合器通过隔离栅发送该信号。

    TPS23756的输入额定功率为25W。 由于直流/直流转换器的效率损失、输出约为该值的90%。 PoE 的大多数设计是反激式和 ACF。 它们通过监控流经变压器初级侧的功率来限制输出电流。 该电流流经初级 MOSFET 和感应电阻器(通常小于1欧姆)。 更改此电阻器会影响输出电流限制(假设直流/直流转换器可以支持该限制)。  

    有关调试指南的更多信息、请查看 PoE PD 调试指南用户指南、重点介绍第15页:  

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf74/slvaf74.pdf?ts=1627485934030&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师