This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:噪声-是否可以在引脚12和引脚4之间添加与电容器串联的电阻?

Guru**** 2386120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022691/lmr36015-q1-noise---is-it-possible-to-add-resistance-in-series-with-cap-between-pin12-and-pin4

器件型号:LMR36015-Q1

您好!

在开关节点引脚12和 自举引脚4之间放置一个与电容器串联的电阻器是否可以接受?  如果是、最高可达5或10欧姆?

这些电源在相邻信号上拾取的噪声很小。  该计划将于2022年推出 SOP、之前 TI 已经检查了原理图和布局、因此不需要对布局进行更改。 工程师需要列出所有可能的选项。

BR、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为了帮助缓解某些 EMI 问题、以下内容可能会有所帮助:

    与引导电容器串联的小电阻器可能会有所帮助。  最大值应为10Ω Ω。

    2.从 SW 节点到 GND 的缓冲器也可能有所帮助。  这些组件应尽可能靠近放置

    尽可能靠近器件。   

    通常需要使用 EMI 滤波器来通过 EMI 测试。

    我随附了一些可能会有所帮助的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../slyp682.pdf

    e2e.ti.com/.../6472.snva638a.pdf

    e2e.ti.com/.../0601.snva489c.pdf