This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:当 EN 引脚介于0.8V 与放大器;2V 之间时、控制器打开/关闭

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021074/lm25141-q1-controller-switches-on-off-when-en-pin-is-between-0-8v-2v

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141

我在 LM25141器件的 EN 引脚上有一个电压偏差、它将去磁体的内部迟滞从0、8V 和2V 更改为2、5V 和6、33V:

但是、当我在这两个电压电平之间提供电压时(无论它是下降还是上升、都是独立的)、SMPS 当前正在打开和关闭:

(红色为 Vin、绿色为 EN、黄色为3V3输出)

如何为该电压区域中的上升和下降 Vin 创建稳定的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    EN 函数不完全是精密使能函数。 但是、以下是可能对您的计算有用的适用阈值:

    EN 上升阈值不是2V 最大值、而是1.45V 最小值、1.61V 最大值(平均1.53V)

    EN 下降阈值不是0.8V 最小值、而是1.04V 最小值、1.2V 最大值(平均1.12V)

    这里有一个相对较宽的滞后、此滞后应该适应输入电压纹波等

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们这边还有一个问题...:

    我们通过电压稳压器电源路径中的 MOSFET 启用3V3稳压器。 当我们现在打开该 MOSFET (@ 3、8V)时、EN 将上升并达到1、24V (绿色曲线)。

    这样、稳压器会在很短的时间内开启、您可以在黄色曲线中看到这种情况。
    如果我们保持此状态、稳压器将保持关闭状态、直到达到 EN-treshold。

    这对我们来说是一种不必要的行为、因为我们希望稳压器在~4、2V 之前保持非活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    我不确定您的确切电路配置、但请尝试在导通电源 FET 时保持 EN 为低电平。 此外、检查导通时的输入电压波形是否存在过冲等 这里的一种可能性是输入滤波器未阻尼-连接一个输入电解电容器来解决这个问题。

    如果您需要进一步的帮助、请发送原理图。

    此致、

    Tim