主题中讨论的其他器件:LM25141
我在 LM25141器件的 EN 引脚上有一个电压偏差、它将去磁体的内部迟滞从0、8V 和2V 更改为2、5V 和6、33V:

但是、当我在这两个电压电平之间提供电压时(无论它是下降还是上升、都是独立的)、SMPS 当前正在打开和关闭:

(红色为 Vin、绿色为 EN、黄色为3V3输出)
如何为该电压区域中的上升和下降 Vin 创建稳定的输出电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 LM25141器件的 EN 引脚上有一个电压偏差、它将去磁体的内部迟滞从0、8V 和2V 更改为2、5V 和6、33V:

但是、当我在这两个电压电平之间提供电压时(无论它是下降还是上升、都是独立的)、SMPS 当前正在打开和关闭:

(红色为 Vin、绿色为 EN、黄色为3V3输出)
如何为该电压区域中的上升和下降 Vin 创建稳定的输出电压?
您好、Tim、
我们这边还有一个问题...:
我们通过电压稳压器电源路径中的 MOSFET 启用3V3稳压器。 当我们现在打开该 MOSFET (@ 3、8V)时、EN 将上升并达到1、24V (绿色曲线)。
这样、稳压器会在很短的时间内开启、您可以在黄色曲线中看到这种情况。
如果我们保持此状态、稳压器将保持关闭状态、直到达到 EN-treshold。

这对我们来说是一种不必要的行为、因为我们希望稳压器在~4、2V 之前保持非活动状态。