This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2990:DI 水洗

Guru**** 2593580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021194/lm2990-di-water-washing

器件型号:LM2990

大家好、  

请帮助检查以下部件是否可以 进行 DI 水清洗。 您是否还能提供从何处 获取有关公共或内部链接的信息?  


LM2990T-12/NOPB
LM2940CT-12/NOPB
LM317HVT/ NOPB
TPS75901KC
OPA548T-1
PTH03000WHO

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我将对此进行研究。  请在3个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否还可以提供  上述器件型号的最高焊接温度和驻留时间?

    客户迫切需要获取数据、请尽快帮助提供信息。

    谢谢、

     Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我会将其添加到向封装工程师提出的请求中。  我仍在等待回复、我将继续联系他们进行回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    除非数据表中另有说明、否则我们的器件可进行 DI 水洗。  鉴于市场上有许多不同的条件、表面活性剂和应用方法(例如,巴斯、兆声、喷气等)不受 TI 控制,我们不会就清理方法提供任何具体建议,并鼓励客户咨询 BKM 的设备供应商。  

    客户有责任单独确定和验证任何可能对器件产生不利影响的洗涤化学物质和/或环境条件、或以其任何组合确定和验证这些化学物质和/或环境条件。  

    关于最大焊接温度和时间、我将请他们参阅以下文档 :https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬