This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612 -用于交流至直流反激式电源

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020493/ucc24612-ucc24612--for-ac-to-dc-flyback-power-supply

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: UC3845

HII、

我们 将具有  SUM90142E-GE3的 UCC24612用于反激 式电源输出电压30V、10A、其中 UC3845降压 IC 开关频率为50kHz

我使用的是 UCC24612-2 版本、

下面是我面临的问题

i)启动时,如果将一些负载(在1.5A、3A 时检查)连接到 SMPS 输出并打开电源,SR MOSFET 和 UCC24612将损坏,

SR MOSFET 漏极和源极短路  

输入 MOSFET 也会灼伤、

ii)如果电源开启、当输出出现30V 电压时、如果连接了负载、则没有问题、我检查了8A 电流几分钟、SR MOSFET 和 uCc24612也没有问题、

当我从一个负载开始时,这个问题就出现了。这个设计以前是在工作设计中,我尝试用 SR 整流器替换输出整流器。

任何人能不能对这个问题有任何见解、问题在哪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC24612-2由具有14VDC 输出的分离绕组供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hkul、

    感谢您关注 UCC24612 SR 控制器。  

    首次启动时、SR 控制器没有偏置电压、因此 SR FET 保持关断状态。  所有电流都流经其体二极管。
    输出电容器从0V 开始星形、转换器的全电流能力(10A+)用于为其充电、最高可达30V。

    在负载下启动时、负载电流会"降低"部分充电电流、 提高输出电容电压需要更长时间。 在输出电压为30V 的14V 偏置绕组中、SR 控制器在 Vout 达到大约9.6V 之前不会达到其4.5V 的 VDD 导通阈值。  直到那时 SR FET 保持关闭、并且体二极管电流加热结温。  

    如果 SR FET 的散热仅针对导通状态耗散进行调整、则 Tj 可能上升到足以损坏 FET 并将其短路。
    它可能会损坏它、同时也会损坏连接到它的 SR 控制器。  最后、当 SR FET 短路时、初级侧 FET 上存在短路应力、如果电流限制不够快、该 FET 也可能会发生故障。

    如果预载 从10A 启动电流中移除1.5A 或3A、则剩余的8.5A 或7A 仍应为 Cout 充电、但速率较低。
    充电时间可能会增加33%。  这似乎不会比 SR-FET 上的时间或发热多得多。

    但请检查您的有源负载、以确保每个负载的电流真正为3A。 一些有源负载无法调节恒定电流、除非输出上已经有一些电压、可能为1~3V。  在此之前、电流可能会高得多。  如果预载"降低"大部分或全部电容充电电流、则可能需要太多的时间来为电容充电、并且最大电流持续流经体二极管、从而导致过热和损坏。  这就是我认为正在发生的情况。   

    当您在没有预加载的情况下启动时、Cout 可以快速充电、SR 控制器偏置打开、并且在施加负载后、SR-FET 可以正常运行。  
    请检查 SR FET 的散热程度。
    检查 输出电压为0V 时预负载消耗的电流大小。  它可能比您的3A 设置高得多。
    对于测试、请尝试使用实际的大功率电阻器作为预载。   30V/1.5A = 20 Ω、45W。   

    检查转换器上是否存在软启动、这会限制启动期间的 Iout、从而使克服预载所需的时间更长。  
    如有必要、请考虑在 SR-FET 漏源极之间添加一个外部二极管、以旁路体二极管电流、直到 SR 控制器通电。  

    此致、
    Ulrich

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    I)我在输出设置为20欧姆时使用无源负载变阻 器、在输出电压为30V 时设置1.5A 负载、

    还具有可用的有源负载、

    ii) uc3845没有软启动  

    III)我将使用 SR MOSFET 上的二极管进行检查、

    IV)我还在数据表中阅读了 UCC24612-2适用于 LLC 和有源钳位反激式  

    对于 CCM、DCM 反激式 UCC24612-1是再通信的、也是因为这一点  

    v) pri:sec 变压器匝数比为3.6、我看到初级漏极在10A 负载、30V 直流输出时出现高达580V 的振铃、

    SR MOSFET 和 UCC24612-2 的过压是否超过 其漏源最大额定值200V、

    我之前使用 MUR4020 200V 二极管代替 SR MOSFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hkul、

    感谢您提供更多信息。  这 有助于缩小调查范围。   

    我认为 UCC24612-2和-1之间的差异不足以应对故障。  它们的导通延迟和关断消隐略有不同、但不会导致故障。  我认为。

    我倾向于 同意您的怀疑、即存在一些过大的电压尖峰、会使 MOSFET 过载。   如果可能、请使用 Tip & Barrel 技术探测漏源、以避免从较长的 GND"尾纤"拾取额外的噪声。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    根据我们上次的讨论、我使用二极管探测次级侧整流器上的漏源图像、我们希望将其替换为 MOSFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hkul、

    您是否打算发布您采集的图像?  在回复完成之前、您的最后一封邮件因无意中发送而被截断。 否则,只有一项没有结论或问题的声明。

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是次级整流器二极管上的波形、我们将尝试用 MOSFET 替代该波形  

    1)次级侧、次级侧整流器上的电压、启动时的负载电流= 空载  

    2)次级整流器,启动时的负载电流= 2.4A  

    3) 次级整流器,启动时的负载电流= 4A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    您是否在下面的帖子中获得了这些波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hkul、

    是的、我现在看到了波形、非常感谢。  
    正如您可能已经看到的、在启动时、在4A 负载下、二极管上的峰值反向电压显示为高达212V。
    我认为峰值电压 实际上可能 高于 212V 有两个原因:
       1、您已启用带宽限制、因此部分峰值可能会被滤除、和
        图2显示示波器采样率太低、无法始终捕获全部峰值。  
    如果可能、我建议消除 BW 限制并将采样率增加到4~8ns/point。

    尽管如此、200V MOSFET 显然面临周期性过压应力的危险、而200V 二极管对于某些过压的耐受能力比 MOSFET 强、或者也会发生故障。

    通常、初级侧开关导通时的峰值电压是由于次级绕组泄漏电感与整流器电容(二极管或 SR FET)的振铃造成的。  当初级侧打开时、次级侧上的上升电压会对整流器的电容充电。 该充电会将一些电流累积到次级漏电感中、然后该电感与整流器电容发生环状。
    SR FET 可能具有更高 的非线性输出电容、二极管结电容和电压振铃可能高于反射绕组电压的2倍。   

    正如我所看到的、您的备选方案是:
      选择 额定电压更高的 MOSFET、
      2. 在 MOSFET 上添加 TVS 钳位以钳制低于200V 的峰值电压、或
      3. 在 MOSFET 上添加 R-C 缓冲器以吸收部分能量,从而将峰值电压限制在200V 以下。  
    每种选择都有利弊权衡。
    额定功率更高的 MOSFET 没有额外的器件、但 RDS (on)可能更高或成本更高。
    TVS 钳位是一个额外的部件、需要额外的成本、但仅会在其钳位电压以上耗散尖峰能量。  
    R-C 缓冲器比 TVS 便宜、但功耗始终较低、因此效率较低。

    我建议调查每个选项、并确定哪一个是最适合您的应用的解决方案。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我很快就尝试了这些替代方案、

    下面的波形是启动后、4A 负载下的常规运行波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hkul、

    好的、祝您调查顺利。
    请记住我建议的示波器带宽和采样率设置、以便进行精确的波形评估。

    此致、
    Ulrich