This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:数据闪存文件模板。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022271/bq78350-data-flash-file-template

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76930

尊敬的所有人:
我们设计了一个10s2p 的锂离子电池组、电池节数为18650节。
我们使用的是 BQ78350-R2和 BQ76930。

关于 BQ78350、是否有任何"数据闪存文件"作为模板?
我是说、XXsYYp 锂离子电池的典型值列表。
然后、我们将调整一些值以适应我们的设计。

例如,对于典型的锂离子18650电池,“COV”和“AFE SOV”的正确值是多少?

非常感谢您的支持。 此致。

Devis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devis、

    我认为、COV 阈值和 SOV 阈值的数据闪存中的默认值是锂离子18650电池的典型值。 它会因特定的电池制造商而异、但通常使用默认值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的回复。  

    是否确定锂离子电池的默认值为典型值?

    "BQ78350技术参考"指出:

    3.3节电池过压保护
    该器件可检测电池中的电池过压、并通过进一步防止电芯损坏来保护电芯
    充电。  

    通常、锂离子电池数据表将4.20V 定义为最大电压 (仅为过压保护值的几倍)。

    第三方实验室正在测试我们的电池样品。

    在充电测试中(使用更高的电压模拟故障充电器)、它们验证电池必须等于或低于数据表中定义的最大电压(通常为4.20V、  有时为4.25V)。

    因此,我们正在评估将 COV 从4.30修改为4.25或4.20 V 。。。 但我们正在寻找任何建议。

    谢谢。 再见。

    Devis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devis、

    我看到4.3V 和4.25V 常用于许多用户应用。 4.2V 也很常见。 您可以查看我们的一些保护器 IC 产品说明书、了解这些保护的常见设置(例如 、https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq77905.pdf)。 这实际上取决于特定的电池和电池制造商的指导。

    此致、

    Matt