This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:TPS548D21原理图审阅

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022592/tps548d21-tps548d21-schematic-review

器件型号:TPS548D21

您好!

我们在其中一种板外设计中使用 TPS548D21。

我们希望对其进行审查。 我们使用的稳压器用于 Marvell 以太网交换机内核电压电源、该电源具有 AVS (自适应电压调节)功能。

以下是对 TPS548D21的要求:

输入电压:12V

输出电压:1V

额定电流:最大25A

最大 输出纹波:10mV-p-pe2e.ti.com/.../TPS548D21_5F00_sch.docx

请查找随附的原理图文档。

此致、

Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    我建议如下:

    1.使用一个低阻值电阻器(0-2.2欧姆)或网接将 VDD 连接到 PVIN。 VDD 引脚应连接到从 PVIN 平面上分接的迹线。 使用电阻器或网带可以更好地控制布局。

    2.我建议为 AGND、PGND 和 DRGND 分别接地、并将所有接地端连接在一个点上。

    使用 VSEL 引脚上的68.1k Ω 底部电阻器、可将基准电压设置为1.0V。 与反馈分压器一起、此配置将调节至1.11V。 对于1.0V 稳压、我会在不使用分压器网络的情况下使用0欧姆电阻器将 RSP 和 RSN 分别连接到所需负载点的 VOUT 和 GND。

    此致、

    Alec Biesterfeld