请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548D21 您好!
我们在其中一种板外设计中使用 TPS548D21。
我们希望对其进行审查。 我们使用的稳压器用于 Marvell 以太网交换机内核电压电源、该电源具有 AVS (自适应电压调节)功能。
以下是对 TPS548D21的要求:
输入电压:12V
输出电压:1V
额定电流:最大25A
最大 输出纹波:10mV-p-pe2e.ti.com/.../TPS548D21_5F00_sch.docx
请查找随附的原理图文档。
此致、
Ramya