This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792驱动器 BQ40Z50

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25792, BQ25792EVM, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021632/bq25792-bq25792-drive-bq40z50

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50、、、 BQ40Z50-R2

您好,团队

BQ25792驱动 BQ40Z50时出现问题。

当我将5V 电压断开至 BQ40Z50时、它会进入关断模式。

然后、当我使用5V 电压唤醒 BQ40Z50时、我发现2.2S 的 VBAT 为5V、然后降至0V、这无法唤醒 BQ40Z50 (需要3V 电压才能唤醒)。

当我移除电池组 BQ40Z50时、VBAT 在5V 时保持稳定。

请帮我解决此问题。 这是否与 BQ25792的电流限制有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

     示波器图的电压是多少?  我看到7个脉冲、这意味着允许7次重试的保护功能之一已激活、然后将器件置于 HiZ 模式。  发生这种情况后、您能否立即读取 I2C 状态和故障寄存器(REG0x1B 至 REG0x27)一次并回复?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    该电压是 BQ25792的 VBAT 电压。 下面是器件进入 HIZ 模式后的 REG 值。

    REG_NO
    00 12.
    01 0348
    03 0032.
    05 2b.
    06 00C8
    08 C3
    09. 05
    0a 01
    0b 00DC
    0D 03
    0E FB
    0f 答2.
    10. 10.
    11. 40
    12. 00
    13. 21.
    14. 16.
    15. AA
    16. A0
    17. 74.
    18 41.
    19. 00C8
    1b 4f
    1c. 2A
    一维 00
    1e. 10.
    1f 10.
    20. 00
    21. 00
    22. 00
    23 00
    24 00
    25 00
    26 00
    27. 00
    28. 00
    29. 00
    2A 00
    2b. 00
    2c. 00
    2D 00
    2e 30
    2F 00
    30 00
    31. 0000
    33. 0000
    35. 13 AB
    37. 0000
    39. 0000
    3b. 0000
    3D 0000
    0000
    41. 0000
    43. 0000
    45. 0000
    47. 00
    48 08

    最棒的

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    这些寄存器不报告 HiZ 状态、而是报告 VINDPM (这意味着输入适配器的 SYS+BAT 上负载过大)。 在上述脉冲期间、VBUS 电压是否会下降到4.3V 以下?  您确定在7个脉冲中的任何一个脉冲之后还是在器件进入 HiZ 后结束时只能读取一个 I2C 吗?  读取第二个寄存器会清除故障寄存器。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我刚才在 BQ40Z50上连接了一个2S 电池、该电池已关断至我的 BQ25792EVM、启动时没有问题。   您使用的是 EVM 还是您自己的电路板?  如果是 EVM、是否按预期连接和工作了运输 FET?  如果您自己的电路板、您能否发送原理图?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    以下是我们为尝试重新创建 EVM 问题而执行的一些测试:

    • 使用 BQ40z50上的手动控制在 DSG FET 和 CHG FET 关闭的情况下进行了测试。
      • 充电器进入 OVP、然后进入 UVP、循环一直(而不是7个脉冲)。
    • 在触发 CUV 保护的情况下进行了测试。
      • 电量监测计仍允许仅通过 CHG FET 进行正常预充电。
    • 手动关闭监测计、让充电器唤醒监测计。
      • 正常唤醒并开始充电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff 和 Wyatt:

    附件是原理图。

    我尝试使用 EVM 测试错误、但 BQ25792正常地使 BQ40Z50升高。

    最棒的

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff 和 Wyatt:

    这是系统的方框图。

    我的测试过程如下所示:

    移除 BQ25792的直流输入。成功。

    2.BQ40Z50-R2进入 关断模式。 成功。

    3.对 BQ25792施加5V 直流输入、BQ40Z50将无法从 关断模式中恢复。  

    ---- BQ40Z50无法从 关断模式恢复、因为 VPack 小于充电器存在阈值(3V)。  

    但是、当我们从 BQ52792中移除 BQ40Z50电池组并 对 BQ25792施加直流输入时、BQ25792可具有5V 输出。  我怀疑 BQ40Z50灌电流过高、并将5V 输出下拉。 因此 BQ40Z50将无法恢复。

    最棒的

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    BQ40Z50灌电流非常低。  也从 BAT 引脚拉电流的 MCU 的电流是多少?  在涓流充电时、充电器 BAT 输出电流仅为100mA、然后预充电默认设置为低电平。  如果您同时在 BQ25792的 REG0x08中降低 VBAT_LOWV %并增大预充电电流、这是否有帮助?

    此致、
    Jeff