This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:未获取所需电压

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022544/bq25570evm-206-not-getting-required-voltage

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

大家好、我正在使用低功耗管理 IC 进行能量收集、我正在使用 BQ25570 EVM-206、所以我的问题是、我的微控制器所需的电压最大为2.2V、但我的微控制器所需的电压为3.3V。 有人能帮我做些什么来获得更多的输出吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farrukh、

    EVM 的 VSTOR 输出设置为4.2V、降压输出通过板载电阻设置为1.8V。  您是否更改了电阻器?  您的输入电源连接到 VIN_DC?  BQ25570是一款升压充电器、因此其输入功率需要小于 VSTOR 输出(VBAT_OV 电阻设置)。

    此致、

    Jeff