This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625QDRREVM:开关节点上升和下降时间

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020158/lm63625qdrrevm-switching-node-rise-and-fall-time

器件型号:LM63625QDRREVM

您好!

我正在计算电源中的开关损耗。

因此、我不需要开关节点电压的上升和下降时间。

VIN=24V VOUT=3 3V IO=1A (最大值)

请将详细信息发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raja:

    您能告诉我它是基于默认 EVM 频率吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、开关频率= 985Khz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raja:

    好了、我们将对其进行测试并将数据发送给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请尽快向我发送这些值(上升/下降时间)。

    我有另一个问题。

    Rt 引脚(频率设置引脚)的泄漏电流是多少?

    谢谢  

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raja:

    我将在下星期一发送给您,关于泄漏电流,您是说要激励流经 Rt 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请忽略提出的泄漏电流问题。

    请将上升/下降时间的值发送给我。

    谢谢  

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下降:3ns,大约为8V/ns

    偏置:7ns、约为3.5V/ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢你。

    如果默认频率为2.1MHz、这些值仍然有效。

    如果不同、请同时向我发送这些值。

    谢谢  

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、我们测试两个频率、它们是相同的。