This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:在开环应用中、Sosft 启动电容无法完全放电

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022468/lm5030-sosft-start-cap-cannot-be-fully-discharged-in-open-loop-application

器件型号:LM5030

各位专家:

我的客户正在设计采用 LM5030的开环、隔离式、推挽式直流/直流。 当输出短路测试中出现一些问题时、电路似乎正常工作。 输出短路期间的输入电流为高电平。 为了减小短路输入电流、工程师将软启动电容从0.1uF 更改为1uF、但没有任何影响、输入电流是相同的。 工程师在 输出短路期间观察到 SS 引脚电压(请参阅下图)。 奇怪的是、当 SS 电容器未在两种条件(0.1uF 和1uF CSS)下完全放电时、SC 保护似乎被正确触发。 CSS 电压放电至0.8V、然后再次充电。 此类器件完全未禁用。 我想这就是为什么在将 Css 从0.1uF 更改为1uF 时不减小输入电流的原因。 我对这个问题有两个问题:

1) 1)为什么 CSS 未完全放电?

2) 2) Sort-Start 函数在此开环应用中是否正常工作? 考虑到软启动功能通过误差放大器控制启动过程、而在开环应用中、误差放大器实际上被禁用(FB 接地)

谢谢!

John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是输出短路期间的 SS 引脚波形和输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第10页方框图显示了当 CS 达到0.625V 时、SS 将被下拉。 下拉电路包括一个二极管和一个 FET、因此 SS 引脚上的总电压约为0.8V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速回复。  

    因此数据表说明不准确(数据表显示 ss 电容器已完全放电)。 第二个问题、软启动功能在开环条件下能否正常工作? 如何实现?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,根据数据表中的图表,SS 功能的作用是 IC 不知道它是开环还是闭环。 闭环位于光耦合 COMP 上。 当 SS 充电时、COMP 替代 SS。 在开环中、SS 在 SS 电容器充电之前也是如此、然后 IC 控制恰好跟随 COMP。