This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:其自身的输出作为其 VCC 的输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022517/lm5146-q1-its-own-output-as-input-to-its-vcc

器件型号:LM5146-Q1

当我们使用 LM5146-Q1 IC 时、数据表中提到我们可以在其 VCC 引脚上提供外部电源、但我们是否可以将其拥有的输出电压作为外部电源提供给其 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    如数据表图8-2所示、您可以将自己的输出电压作为外部电源提供给 Vcc、但应确保输出电压在数据表中的建议工作条件范围内、即8V 至13V。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,小燕吕