This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:PG 引脚的电压

Guru**** 2520660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020656/tps2521-vol-for-pg-pin

器件型号:TPS2521

您好!

我找不到 PG 引脚的 VOL_max 规格来决定外部上拉值。
请告诉我吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    此表是否有帮助?

    您能否告诉我、为什么仅为我的学习就需要进行上拉计算的 VOL_max 规格?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我是否可以关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    很抱歉我迟到了。
    我现在要求客户提供更多详细信息、因为我可能会误解他们的问题。

    可以关闭该线程一次。
    当我获得更多详细信息时、我将再次打开。

    此致、
    OBA