This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562231:是否可以在 n=100时获得-40°C/125°C 的 VREF 测量数据?

Guru**** 2812835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020472/tps562231-is-it-possible-to-get-the-vref-measurement-data-of--40-c-125-c-with-n-100

器件型号:TPS562231

尊敬的应用程序团队

客户请在下面提问。

请告诉我答案。

我想了解一下 TI 的降压转换器 TPS562231。

我们目前正在考虑在新产品中采用此项目。
从数据表(p7、图2)中、我们可以确认 VREF 的温度特性为正。
即使室温下的 VREF 发生变化、它是否仍然具有正温度特性?

此外、我们还想在一定程度上掌握 VREF 的温度特性的能力值。
n=100时、是否有可能获得-40°C/125°C 的 VREF 测量数据?

使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、  

    是的、在室温下、它仍然是正温度特征。

    您是不是要在   n=100的情况下在-40°C/125°C 下测试 Vref 电压?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望 在  n=100时获得-40°C/125°C 的 VREF 测量数据。

    我认为这意味着、如果我们有此品尝日期、客户要求我们提供此日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、  

    让我们通过电子邮件来讨论。 请向我发送电子邮件 a0223743@ti.com  

    BRS、  

    Edwin。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    以下图片可供您参考。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin 和 Lucia、

    我叫 Yamaoka,我是向 Saito 先生询问此事的人。


    Lucia 提供的数据是您要求的数据。
    非常感谢您的回答。