This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:初级侧和次级侧波形在60C 时重叠

Guru**** 2767375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022357/ucc21540-primary-side-and-the-secondary-side-waveform-overlap-at-60c

器件型号:UCC21540

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

我们使用的是 TI 的 UCC21540器件、但在应用期间有一些问题。 现在、我想咨询技术支持、希望能得到您的帮助。 ℃中的图2是 CH2的 INA/B 测试波形与 GND 测试波形、以及 CH4的 OUTA/B 测试波形。在测试过程中、当我们处于60 μ s 的高温时、初级侧和次级侧的波形可能会重叠、 但当℃温度上升到70 ̊ C 时、波形开始出现非重合现象、并且存在占空比损耗问题。 因此、我想问一下导致这种现象的原因是什么?是否有任何合理的解决方案?  



注意:CH2是 INA/B 到 GND 的测试波形、CH4是 OUTA/B 的测试波形

感谢您的支持!

此致、

Danilo