This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:我们能否在不更改软件和硬件的情况下将 TPS386000&TPS62362替换为 TPS386040&TPS62360? 因为 TPS386000&TPS62362缺货。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62362, TPS386000, TPS386040, TPS62360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019509/tmdsidk437x-could-we-replace-tps386000-tps62362-with-tps386040-tps62360-without-any-sw-and-hw-change-because-tps386000-tps62362-are-out-of-stock

器件型号:TMDSIDK437X
主题中讨论的其他器件:TPS62362TPS386000TPS386040TPS62360

您好 TI   

对于 分立式电源设计、我们 发现 TPS386000&TPS62362均已缺货。

TPS386000与 TPS386040引脚相同

TPS62362 与 TPS62360引脚相同  

我们能否在不更改软件和硬件的情况下将 TPS386000&TPS62362替换为 TPS386040&TPS62360?

如果我们需要修改软件、您是否有一些设计文件要与我们共享?

你有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    我们将对此进行研究、并将返回给您。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、虽然这些引脚对引脚兼容、但推送和打开引脚存在一些不同之处、我不知道对此进行评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    从电压监控器的角度来看、TPS386000和 TPS386040之间的差异是输出。  请参阅以下内容:

    您的硬件设计必须更改您需要从输出端移除上拉电阻器的位置。  此外、请记住、开漏输出可用作其他器件输入的电平转换器。  推挽式输出将具有 TPS386040的 VDD VOH 值。   

    我相信 Colin Callaghan 先生已经就 TPS62360向您作出了回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="113191" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019509/tmdsidk437x-could-we-replace-tps386000-tps62362-with-tps386040-tps62360-without-any-sw-and-hw-change-because-tps386000-tps62362-are-out-of-stock/3772207 #3772207"]差异

    SW 的差异似乎是默认电压、但 SEL0和 SEL1通过 外部电阻上拉为高电平。

    所以:

    如果我们需要微调电压 THR I2C、则必须通过 内部下拉电阻器将 SEL0/ SEL1重置为0/0

    但是、第二电源 TPS62360的输出为1.4V、 而 EVM 中的 TPS62362 为1.23V。

    如果我们需要使用  TPS62362保持相同的设置、那么我们需要 首先执行以下操作:

    >>将 TPS62360寄存器0x00h 的 OV0[5:0 从 默认值:(111111)= 1.4V 设置为默认值:(101110)= 1.23V}。  

    然后、我们可以将 SEL0/SEL1修改为0/0、并对 寄存器 0x00h 进行微调。 我是对的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    我将让 Colin 回应、因为我负责的产品线是电压基准和监控器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我正在等待 Colin‘s ’的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    Colin 是否就您的问题回来了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也不是我们的产品线

    Colin - Sitara 处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="113191" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019509/tmdsidk437x-could-we-replace-tps386000-tps62362-with-tps386040-tps62360-without-any-sw-and-hw-change-because-tps386000-tps62362-are-out-of-stock/3777712 #3777712"]这不是我们的产品系列

    您好、Colin&Ben

     您知道什么时候可以帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    我们希望找到合适的团队来转发该主题、因此请保持关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6236x 属于 BSR-LV -重新分配给它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    如果安装了 R983和 R984且为0欧姆(如果始终存在+3.3V 电压)、则始终选择 VSELx = 11。  TPS62360和 TPS62362上的默认输出电压均为1.1V。  对于您的用例、它们看起来完全可以互换。

    谢谢、

    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。