This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55281:需要布局示例

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021899/lp55281-need-layout-example

器件型号:LP55281

您好!

该器件的布局非常复杂、尤其是 Rx、GX 和 Bx 引脚。 我们是否有此器件的布局示例?

数据表未涵盖所有引脚、EVM 未包含布局或设计文件。

最棒的
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我知道 LP55281的布局示例并未涵盖所有引脚连接。 很抱歉、我们未提供此器件的其他具体布局示例。 请 阅读数据表中的"第10节:布局"(PG #35)、并遵循   图32中编写的指南、以参考您的布局设计。  您可以 在   布局上添加外围组件以生成所需的输出。

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实有 EVM、设计文件是否能够共享或 PDF 版本? EVM 页面上未列出这些选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

      很抱歉给您带来不便、 但我们没有 LP55281及其 EVM 的布局设计文件。 新发布的器件通常 在  数据表中提供其设计文件(包括原理图和布局)的屏幕截图、但 不适用于 LP55281。

    此致、

    Aaron Bing