This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:来自 Vout 的电流泄漏路径

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020071/tps7a83a-current-leak-path-from-vout

器件型号:TPS7A83A

专家您好!

我对 TPS7A83A 有疑问。
我想知道电流泄漏路径在施加电压时的情况(大约 4V)在 I 使用 ANYOUT 功能期间 Vout 引脚上。
详细条件如下。

条件1: BIAS=开路、VIN5VEN=关断
条件2: BIAS=OPEN、VIN=5V、EN=ON

在条件1中、我怀疑电流泄漏路径是 ANYOUT 的 FB 电阻器和放电电路。
在条件2中、可疑的电流泄漏路径仅为 ANYOUT 的 FB 电阻器。

是否有其他从输出电压侧泄漏的路径?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    我将为您研究这个问题。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、  

    当器件启用时:有源放电电路、FB 电阻器网络和 PG 引脚。  

    当器件被禁用时:有源放电电路将大大增加泄漏电流。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    您能告诉我启用期间有源放电电路的泄漏电流额定值吗?
    PG 引脚上的泄漏电流额定值为1uA (最大值)、但放电电路上没有任何额定值。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、  

    很难将有源放电电路的泄漏电流与接地电流分开。 因此、我们只能说泄漏电流额定值将包含在器件的总接地电流中-这意味着它将明显小于额定电流

    最棒的

    Juliette