This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:lm317的二极管选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021536/lm317-diode-selection-of-lm317

器件型号:LM317

尊敬的团队。 当 Cadj 为10uF 时、D2可能通过的电流大小。 如何选择小尺寸 D2封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         在输出引脚接地短路的情况下、流经二极管的峰值正向电流是否存在问题? 如果是、则取决于 LDO 的工作输出电压。 输出电压将设置调节引脚的电压、从而确定 输出引脚短接至 GND 时二极管 D2上的正向偏置量。 您能否告诉我们您的应用中的标称输出电压是多少? 关于 D2封装的尺寸、我很抱歉、我们不是二极管/整流器的专家、因此无法提供有关选择二极管/整流器的建议。  

    此致、

    斯里卡纳特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个电源。 一个通道为5V 输出、另一个通道为21V 输出。 输入电压为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         除了输出电压和电容值外、放电电流还取决于 Vin/Vout 的下降率。 因此、计算放电电流的峰值并不简单。 我建议您使用1N4002作为保护二极管(如数据表中建议的那样)。 使用此组件、该器件将针对您的应用正常工作。 此器件(LM317)已使用30多年、因此遗憾的是、我们只能提供有限的支持。 如果您正在开发新设计、我们很乐意推荐可满足您要求的新器件。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特