请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 尊敬的团队。 当 Cadj 为10uF 时、D2可能通过的电流大小。 如何选择小尺寸 D2封装。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在输出引脚接地短路的情况下、流经二极管的峰值正向电流是否存在问题? 如果是、则取决于 LDO 的工作输出电压。 输出电压将设置调节引脚的电压、从而确定 输出引脚短接至 GND 时二极管 D2上的正向偏置量。 您能否告诉我们您的应用中的标称输出电压是多少? 关于 D2封装的尺寸、我很抱歉、我们不是二极管/整流器的专家、因此无法提供有关选择二极管/整流器的建议。
此致、
斯里卡纳特
您好!
除了输出电压和电容值外、放电电流还取决于 Vin/Vout 的下降率。 因此、计算放电电流的峰值并不简单。 我建议您使用1N4002作为保护二极管(如数据表中建议的那样)。 使用此组件、该器件将针对您的应用正常工作。 此器件(LM317)已使用30多年、因此遗憾的是、我们只能提供有限的支持。 如果您正在开发新设计、我们很乐意推荐可满足您要求的新器件。 谢谢!
此致、
斯里卡纳特