This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:14芯串联系统、中间组漏电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020771/bq76940-14s-system-middle-group-draining-excesive-current

器件型号:BQ76940

大家好、我有一个包含14节电池的系统、并且5节电池(vc5至 vc10)的电量比 其他两组消耗更多的电流。

起初、我对这组电池进行了不良测量、我将 CAP2替换为 VC5X、测量结果正常、但现在该组的电量过多。

我串联 了一个14个2.2k 电阻器的阵列、以模拟电池、BQ76940以 mV 为单位读取的电压如下所示

电池芯1 3905
电池芯2 3819.
电池芯3 3819.
电池4. 3849
电池芯5 3853.
电池6. 2627.
电池芯7 2793
电池芯8 2775
电池芯9. 2787
电池芯10 2751.
电池芯11 3810.
电池芯12 3825.
电池13. 3800
电池14. 3857

 可以看到、从电池6到电池10的电压要低得多、就好像每个电池都有一个并联约6k 的电阻器、或者 VC10和 VC5之间连接了一个30k 的电阻器

这意味着 BQ76940已损坏、或者它可能是热敏电阻滤波电容器或用于 VC10x 或 VC5x 的 RC 滤波器等任何外部组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    VC10X 和 VC5X 引脚是中间电源引脚、通常这些引脚的电源电流平均较低、如数据表所示。  上述测量值以及您怀疑的情况表明中间组的电流更大。  您可以通过测量 VC10X 和 VC5X 的功率滤波电阻 RF 两端的电压来确认这一点。  对于 BQ76940、这些电阻通常为1k Ω、因此测量值为1mV =消耗的1uA。 查找平均值、而不是使用外部热敏电阻时可能发生的峰值。 您可能会看到流入 VC10X 网络和流出 VC5X 网络的电流过大。 这可能通过 CF 滤波电容器(泄漏、污染)、电路板上的网之间的污染或进入 IC。  如果它位于 IC 中、则可能会损坏 IC 或 CAP2电容器泄漏。  因为您提到了更换 CAP2电容器以检查该电容器或周围走线是否存在污染或泄漏。  引脚11和12也连接到 CAP2、可能会受到污染。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我刚刚收到了另一个具有相同问题的器件、我注意到 CAP2上的电容器损坏了、 我测量了流经 VC10X 和 VC5X 射频的电流、射频(VC10X)上的电流约为800uA、 射频(VC5X)上的电流约为-800uA、这意味着从 VC10X 到 VC5X 有一个环路电流、即使 IC 关闭也会出现此电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    奇怪的是、当关闭时、CAP2断开、中间组上的电流也过大。  如果电流在关断时消失、则可能是流入断开的 CAP2电容器的电流。  检查中间组的 CF 电容器是否也可能损坏、从而导致高电流。  否则、可能会通过某些污染或 IC 泄漏。  您可以检查电路板上的历史记录、以查看其是否具有某种高电压。 中间电池组上的高电压超过其绝对最大值可能会导致 IC 损坏并消耗高电流、我不确定电容器的故障模式。