This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:具有 EN 引脚的150V 总线电压栅极驱动器

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1, UCC27714, UCC27712-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022021/ucc27282-q1-150v-bus-voltage-gate-driver-with-en-pin

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27714UCC27712-Q1

大家好、团队、

客户的最大电池电压为150V、但需要 EN 引脚来禁用栅极驱动器。

我们是否有这种栅极半桥栅极驱动器?

UCC27282-Q1具有 EN 引脚、但支持高达120V 的电压。

谢谢你。

此致、

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    有一个额定电压为150V 或更高且具有使能引脚的驱动器。 UCC27714是一款具有使能功能的600V 半桥驱动器。 可在此处找到数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27714.pdf?ts=1627394997052&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我正在寻找汽车版本。

    您能向我推荐符合 Q100标准的产品吗?

    此致、

    Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    对于 Q1、可满足150V 要求的驱动器是 UCC27712-Q1、但其引脚分配与 UCC27714不同、并且没有使能引脚功能。 可以选择将 VDD 或输入下拉电阻器禁用为外部禁用功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。

    您是否了解任何有关外部禁用功能的文章或应用手册?

    此致、

    Oliver Kim