This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:存储环境条件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022323/lm5110-storage-environment-conditions

器件型号:LM5110

你好。 您能否向我提供 LM5110-1SD/NOPB 的存储环境特征要求。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我叫 Alex、是负责处理 LM5110的应用工程师。  

    至于存储环境、主要考虑因素是环境温度和湿度。 根据第7.1节中的绝对最大额定值表、存储温度可介于-55°C 至150°C 之间。 关于湿度、请参阅本文档中 有关处理和工艺建议的内容。 如果您的问题得到了解答、请将其标记为已回答。 否则、我可以根据需要回答任何其他问题。

    谢谢、

    亚历山大·马扎因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    此器件的 MSL 是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以在 此处访问 MSL 搜索工具。  LM5110-1SD/NOPB 的 MSL  为 1-260C-Unlim 级。

    谢谢、

    Alex Mazany