This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:当输入1减小时、器件变得不稳定

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021148/tps2120-device-becomes-unstable-when-input-1-decreases

器件型号:TPS2120

我正在使用 TPS2120EVM、并注意到器件在特定条件下变得不稳定:

我使用的是5V 输入配置、跳线设置如下:

连接器          标签          位置


J1                PR1 (5V)      安装
J4.                OV1 (5V)      安装
J8.                OV2 (5V)      安装
J12、J13           100 μ A μF         安装
J15.               Ω μ A          安装
J18               SS (10nF)     安装
JP1               选择           跳接引脚1和2
JP2               PR1.           跳接引脚2和3
JP3               ST            跳接引脚2和3
JP4             ILIM (最大4.5A)  跳接引脚2和3

当两个输入均有效时(输入大于超出 PR1 VREF 条件所需的4.92V)、该器件在输入1具有优先级的情况下工作。 但是、当我将输入1电源降至4.92V 以下时、器件会变得不稳定(未通过正确的电压并大幅降低负载电流)。

当输入1变为无效时、器件是否不应切换到输入2?  在被视为无效之前、输入需要低于4.92V (VREF 设置点)多少电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alula、

    在继续之前、我想确认-您是说 PR1为 J2、OV1为 J5吗?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    是的、J2和 J5。  很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alula、

    我将重复您对 EVM 的设置、并在 实验中确认其运行情况、并将在 第7/27天结束时返回给您。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alula、

    我已使用您的设置确认 EVM 正常运行、 并将 IN1电压降至4.8V 以下。 您能否发送有关您所经历的情况的示波器照片?  

    包括 VIN1、VIN2、PR1和 VOUT 的示波器截图。 此外、如果您还可以启用 ST 并显示它。  

    此致、

    Kalin Burnside