This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:低电流时的压降电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS7A24, TPS715A-NM, TLV701, TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022328/tps709-dropout-voltage-at-low-current

器件型号:TPS709
主题中讨论的其他器件: TPS7A24TPS715A-nmTLV701TLV704

您好!

我希望使用1.8V 版本的 TPS709、这是一款"幻象"供电应用、其输出负载电流小于5uA。 挑战在于、输入电压从4.8伏降至2.5伏、低于工作规格。 基本上、我想知道由于低电流消耗、压降电压是否有任何纬度?  

如果 TPS709不是最佳选择、您可以推荐和替代产品。 理想情况下、我正在寻找一个工作电压在2至16V 之间且工作电流小于10uA 的1.8V、1mA 稳压器。

JT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS709应该能够在您的应用中以足够的裕度工作。  您可能是在查看满载时的压降电压、但在较小的负载电流值下、此压降电压要求会降低。  请参阅数据表中的该图。 在5uA 电流和700mV 净空下、您应该可以正常工作。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回答。 我认为询问压降电压可能会产生误导。 该部件的额定最小工作电压为2.7伏或输出电压加1伏、以较大者为准。 该器件看起来确实会降低至2.5伏、但低于输出下降(或关闭)的电压。

    我想问一个更好的方法是、该部件是否会在输入为2.5伏、输出电流为5uA 的情况下工作? 此外、该器件的欠压锁定电压是多少?

    JT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我现在看到这个问题。  该器件确实需要2.7V 电压才能使所有内部电路按预期工作。  没有正式的 UVLO 电路、这就是产生2.7V 最小电压的原因。  如数据表中的图6-34所示、假设它在2.5V 电压下无法在某些容量下正常工作、这可能是不正确的。  但未指定2.5V 电压。  您可以购买 EVM 来在运行条件下测试 TPS709、也可以尝试使用其他 LDO。

    TPS7A24是否适合您?  它的最小电压可降至2.4V、但在15uA 下电流为1mA 时、工作电流略高。

    其他可能起作用的器件:

    TPS715A-nm
    TLV701
    TLV704
    TLV715

    谢谢、

    斯蒂芬