主题中讨论的其他器件: TPS7A24、 TPS715A-nm、 TLV701、 TLV704
您好!
我希望使用1.8V 版本的 TPS709、这是一款"幻象"供电应用、其输出负载电流小于5uA。 挑战在于、输入电压从4.8伏降至2.5伏、低于工作规格。 基本上、我想知道由于低电流消耗、压降电压是否有任何纬度?
如果 TPS709不是最佳选择、您可以推荐和替代产品。 理想情况下、我正在寻找一个工作电压在2至16V 之间且工作电流小于10uA 的1.8V、1mA 稳压器。
JT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望使用1.8V 版本的 TPS709、这是一款"幻象"供电应用、其输出负载电流小于5uA。 挑战在于、输入电压从4.8伏降至2.5伏、低于工作规格。 基本上、我想知道由于低电流消耗、压降电压是否有任何纬度?
如果 TPS709不是最佳选择、您可以推荐和替代产品。 理想情况下、我正在寻找一个工作电压在2至16V 之间且工作电流小于10uA 的1.8V、1mA 稳压器。
JT
尊敬的 John:
TPS709应该能够在您的应用中以足够的裕度工作。 您可能是在查看满载时的压降电压、但在较小的负载电流值下、此压降电压要求会降低。 请参阅数据表中的该图。 在5uA 电流和700mV 净空下、您应该可以正常工作。
谢谢、
斯蒂芬
尊敬的 Stephen:
感谢您的回答。 我认为询问压降电压可能会产生误导。 该部件的额定最小工作电压为2.7伏或输出电压加1伏、以较大者为准。 该器件看起来确实会降低至2.5伏、但低于输出下降(或关闭)的电压。
我想问一个更好的方法是、该部件是否会在输入为2.5伏、输出电流为5uA 的情况下工作? 此外、该器件的欠压锁定电压是多少?
JT
尊敬的 John:
我现在看到这个问题。 该器件确实需要2.7V 电压才能使所有内部电路按预期工作。 没有正式的 UVLO 电路、这就是产生2.7V 最小电压的原因。 如数据表中的图6-34所示、假设它在2.5V 电压下无法在某些容量下正常工作、这可能是不正确的。 但未指定2.5V 电压。 您可以购买 EVM 来在运行条件下测试 TPS709、也可以尝试使用其他 LDO。
TPS7A24是否适合您? 它的最小电压可降至2.4V、但在15uA 下电流为1mA 时、工作电流略高。
其他可能起作用的器件:
TPS715A-nm
TLV701
TLV704
TLV715
谢谢、
斯蒂芬