This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54527:软启动

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020621/tps54527-soft-start

器件型号:TPS54527

客户希望了解该部件的软启动。

请检查附加的文件。 我们想知道 值与价或方程是多少? 文件中。

此致、

Kurae2e.ti.com/.../softstart.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、

    软启动功能可调节。 当 µA 引脚变为高电平时、6 μ A 电流开始为从 SS 引脚连接到 GND 的电容器充电。 在启动期间保持对输出电压的平稳控制。 慢启动时间的公式如下所示。 VFB 电压为0.765V、SS 引脚 µA 电流为6 μ A、这些是典型值。

    其中 TSS 是您的应用所需的启动时间。  

    对于软启动、必须将外部电容器连接到 GND、如下所示:

    电容器 C6的值将取决于您希望为器件提供的所需延迟时间、具体取决于应用。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1805.softstart.pptx

    Jose-San

    我附加了对软启动序列的理解。

    我的理解是否正确?

    您能否向所附文件说明 TSS 术语。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、

    您的理解是正确的。 软启动序列定义输出达到其最终目标所需的时间。

    请使用以下快照进行说明。

    绿色圆圈表示输出从 低电平(假设为零)变为高电平(其最终目标值)所需的时间。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose-San

    感谢你的答复。

    e2e.ti.com/.../softstart2.pptx

    请告诉我们有关红圈术语的更多详细信息。

    EN 至 UVLO 清零

    UVLO 清零至 SS 起始点。

    客户认为这些项有一个方程或一些值。

    此致、

    库拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、

    我从电路设计中读出一些数字。

    该延迟时间取决于 SS 电容器。 可以使用简单的方程式。

    T= C*V/I

    C = SS 电容、

    V ~= 0.7V 时、它会从基极导通1个 NPN 以改变充电电流。

    I θ~= 18uA。

     

    例如、

    C = SS 电容= 8.2nF。

    T = C * V/I = 6.8n * 0.7 / 18uA ~= 0.319ms。

     

    请告诉我它是否可以回答客户的问题。 谢谢。

    最棒的

    何塞