This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600 200W 设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022210/ucc28600-ucc28600-200w-design

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC28056

您好!

我们的客户计划使用 UCC28600+UCC28056设计200W 输出功率。 尽管据我所知、常用的反激式转换器支持高达大约100W 的功率、但 UCC28600数据表描述了"高达200W 的节能电源"。 您能告诉我 UCC28600能够支持高达200W 设计的原因吗? 如果客户设计 UCC28600的高功率、有没有任何限制。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您关注 UCC28600 QR 反激式控制器。

    与其他离线反激式控制器相比、UCC28600具有更强的栅极驱动输出(0.75A 拉电流和1A 灌电流)、因此可驱动更大的 MOSFET 来处理更高的功率。 除非使用栅极驱动缓冲器、否则其他控制器无法直接有效驱动如此大的 MOSFET、损耗会更高。

    在高功率下使用 UCC28600没有限制、但在涉及 VDD 电容和启动时间等的实际设计注意事项
    影响控制器本身的最重要考虑因素(我认为)是确保  在最坏情况下不会超过其最高结温。  IC 的功耗 将取决于 IC 偏置电流加上所用 MOSFET 的最大平均栅极驱动电流。

    此致、
    Ulrich