This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池电量监测计和保护 IC

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, BQ25792, BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018954/battery-gauge-and-protection-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25792EVMBQ25792BQ40Z50-R1BQ40Z50BQ4050

尊敬的 TI 专家:

在我的应用中、       VBUS 输入:15V、2.5A  

                    电池端子:12.6V、2A (充电电流)、20Ah (电池组)

                   系统负载=(9V-13V)、0.5A

对于此应用、我选择了 BQ25792 IC 进行电池充电和系统负载(我已购买评估模块 BQ25792EVM 并开始测试)。

接下来、我的要求是、

接下来、我需要一个电池电量监测计(用于估算 SOC 和 SOH)和保护 IC (用于电池的过流充电保护、过流放电保护、过压和欠压保护)。

请为我推荐一个电池电量监测 IC 和电池保护 IC、该 IC 具有符合上述电量监测和保护要求的通信功能。 此外、请验证这些建议的 IC 是否与充电器 IC BQ25792集成。

谢谢你

此致、

Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:  

    以上信息供您参考、以了解我的设计和要求。 从 TI 专家先前的讨论中、他们建议使用 BQ40Z50-R1 (同时执行保护和监测) IC、但它是 SMBus 通信支持 IC。 我的充电 IC 是 BQ25792IC (即 I2C 通信支持 IC)。如果我将时钟频率设置为100kHz、是否可以将这些从器件(BQ40Z50-R1和 BQ25792)集成到仅具有 I2C (SDA、SCL)引脚的主器件(Beagle Bone Black)。

    谢谢你

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammed、

    是的、bq40z50是电量监测计的最佳选择(假设是正常的锂离子类型化学物质)。 此外、SMB 和 I2C 可以存在于同一总线上。 请在选择正确的上拉强度时小心(SMB 通常为10K)。 SMB 和 I2C 数据包具有相同的结构、但目标地址将不同、因此它们可以共存、  

     bq40z50还支持广播模式、在该模式下、它可以成为主充电器并控制充电器(如果您选择的充电器符合 SMB v1.1标准)。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vos:

    感谢你的答复。 下面我有一个新的疑问。

    在我的应用中、电池用作备用电源、因此很少进行自然放电。  在我的项目中、我 需要一个电池电量监测计(用于估算 SOC 和 SOH)和保护 IC (用于电池的过流充电保护、过流放电保护、过压和欠压保护)、 对于 上述极少放电型电池应用的要求、电量监测计最好是 BQ4050或 BQ40Z50-R1。 它是否可通过充电 IC BQ25792配置该选定的电量监测计?

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammed、

    极少放电的应用带来了一组独特的挑战。 我建议您从以下培训视频开始

    https://training.ti.com/node/1139257?context=1134734-1139257 (7、8、9和10)。  

    两个电量监测计都可以工作、但您需要在应用程序中执行一些学习、以确保始终与电池降级保持同步。  

    我们的监测计符合 SMB v1.1标准。 如果您希望监测计在器件中进行 BCast 连接、则还需要选择充电器。

    谢谢、

    Eric Vos