This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:PWM 开关反馈电阻器

Guru**** 2528930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022121/tps54561-pwm-switched-feedback-resistors

器件型号:TPS54561

您好!

我想知道这种使用 PWM 信号和 FET 来切换低侧反馈电阻值的安排是否可以作为动态调整 TPS54561输出电压的方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为这不起作用、因为您无法 将反馈中的滤波相结合。

    大电容器将向环路添加一个低频极点。

    您将需要首先对 PWM 进行滤波、然后通过电阻器将其作为"DAC"电压施加到 FB 引脚。

    那么您不需要 FET。

    我已经附上了一个电子表格、您可能会发现它对这种类型的应用很有帮助。

    在投入生产之前、您需要在 EVM 上仔细进行测试。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_calc4.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我担心可能会出现这种情况。  非常感谢您的回复、我已经不能再要求了

    祝你一切顺利、

    安德烈斯