This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:输出过压保护

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022303/tps53647-output-over-voltage-protection

器件型号:TPS53647

您好!

如何在引脚搭接模式下使用 TPS53647时设置过压保护。

我们使用 TPS53647为 Ultrascale+ FPGA 生成0.9V VCCINT、数据表中可应用于 FPGA 的最大建议电压为0.927v。

因此、我们需要确保 TPS53647在输出电压超过0.927v 时生成过压故障事件。

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TPS53647控制器的跟踪 OVF 限制是固定的。

    对于5mV VID 情况、跟踪 OVF = VID 电压+200mV

    对于10mV VID 情况、跟踪 OVF =  VID 电压+400mV

     假设您可能使用5mV 阶跃 VID 来实现0.9V 电压。 因此、OVF 设置为1.1V (0.9+0.2V)。

    谢谢。

    此致、

    Rama。