This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:器件所需的额定电压

Guru**** 2520980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140EVM-429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021719/tps54140-rated-voltage-required-for-the-parts

器件型号:TPS54140

连接至 SS/TR、 RT/CLK、COMP 和 BOOT 端子的部件(C 或 R)需要多少额定电压(不包括裕度)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozawa:

    如果您是指功率级电容器和电阻器连接到 Vin、SW 和 Vo 等、则需要考虑系统的电压降额。 我们建议对于电容器,您需要考虑  电容按电压降额。 对于电阻器、高于50V 就足够了。 并确保电阻器处于其额定功率范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我看到了用户指南 TPS54140EVM-429 1.5A、SWIFT。 稳压器评估模块
    ">www.tij.co.jp/.../slvu285.pdf。

    表5。 TPS54140EVM-429 14页的物料清单显示 C4=25V、C6=25V、C1=10V、C8=50V。

    我想知道为什么 C4=25V、C6=25V、C1=10V、C8=50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozawa:

    电容器额定电压需要高于所需电压、  

    对于 C4、它需要高于 SS 的电容器、因此所有额定电压高于10V 的电容器都适合 SS 电容器。

    与 C6、C7和 C8相同。  

    使用我们的 EVM、无需在同一引脚上保留相同的电压电容器、您只需确保电容器上的电压不超过其最大额定电压  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel Li14先生您好
    感谢你的建议。
    我理解您的解释。