This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3040:电压基准输出不准确

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021756/ref3040-inaccurate-voltage-reference-output

器件型号:REF3040
主题中讨论的其他器件:ADS8332

我参考 ads8332数据表来设计电压基准电路、但最终输出电压增加20mV、我的设计电压为4.096V,、其中 R239为0 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chengxin、

    您的电压读数是来自仿真还是基准测试?

    如果是来自仿真、您能否共享用于进行仿真的环境以及 Vref 模型在哪里?

    如果是基准测试、您能否提供以下电压测量结果(根据原理图):

    • Vref 的引脚1
    • Vref 的 PIN2
    • 输入引脚3
    • 运算放大器的 PIN2

    由于运算放大器的输出端具有很大的电容、因此获取这方面的示波器截图也会很有帮助。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony:

    我的电压读数来自 Bech 测试。我的工具是 Anglent 34410

    Vref 的引脚1 5V
    Vref 4.097V 的 PIN2  
    4.097V 运算放大器的引脚3
    4.121V 运算放大器的 PIN2

    此 方案来自 ads8332的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chengxin、

    感谢您为我提供详细信息。

    我 正在研究这个问题-我很快就会回来。  

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Tony:

    我知道,AMP(op27GS)不是轨到轨放大器的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chengxin、

    我有一种感觉、我知道问题是什么- 我猜是运算放大器的电源被翻转了。 V+应为5V、V-应为0V。 您能否确认哪些引脚是 V+和 V-并测量它们?

    如果它们确实发生翻转、 则将其反向(假设运算放大器未被终止)并进行测量。 如果运算放大器被损坏、您可能需要更换它。

    Tony