This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:MC33063A-Q1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020886/mc33063a-q1-mc33063a-q1

器件型号:MC33063A-Q1

您好、TI 支持团队

我打算将 MC33063A-Q1用于5V 200mA 直流/直流稳压器、以用于近轨道卫星电路。
我假设 MC33063A-Q1采用 BJT 技术制造
我如何验证它

此致 Shaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaya、

    为了更好地回答您的问题、您能否详细说明"采用 BJT 技术制造"?

    谢谢你。

    志阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zhiyang。

    我更喜欢使用双极晶体管稳压器、而不是 CMOS 技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaya、

    您能否详细解释一下技术如何影响应用?

    谢谢你。

    志阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyang

    双极晶体管技术对空间辐射(低轨道)的易感性要优于 CMOS。

    请尝试回答我的问题。

    此致 Shaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaya、

    此应用有许多法律和其他法规。 我们需要有关该项目的更多信息、包括该项目的目的、组织、该组织的位置等 请理解我们的担忧。

    谢谢你。

    志阳