This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:同步电池充电和电源问题

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021344/bq24650-simultaneous-battery-charging-and-power-supply-problems

器件型号:BQ24650

我需要你的帮助。 我有一个带 BQ24650RVAT 的电池板、用于锂离子电池充电。 问题在于、在白天、当电池充电以及由电池板供电的设备时、该器件的许多外设在太阳能充电期间停止工作、而在夜间、它们工作正常。

我认为问题可能出在电池充电过程中、因为 BQ24650RVAT 在为设备供电的同时无法提供为电池充电所需的电流。
感谢你的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的原理图和工作条件(即输入电压、电池电压等)。 我需要更多信息才能进行评估。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您需要的数据:

    输入电压:15V-22V

    输出电压:5V 和12V

    baterry:11.1V  10.5Ah

    在输出端有一个仅能够提供1A 电流的 TPSTPS55165QPW、这是另一个问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的负载是如何连接的? 当您的负载电流不足时、您的电池电流和电压以及输入电流和电压是多少? 此外、您这次需要为负载提供什么功率? 您可以在输出端重复该器件吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ichar=2A

    VBAT=12、5V

    VMPP=17、06V

    太阳能电池板

    VPM=16V

    IPM=1、56A

    我认为问题是解决了这个问题、仅仅为两 个货叉供电是不够的。 因此、我认为我们必须为 其他提供更多电流的太阳能电池板进行更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入功率最大值约为25W (16V*1.56A),而最大输出功率为25W (12.5V*2A)。 这样就不会为您的输出端供电。 我同意您需要一个更大的太阳能电池板。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。