This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:RSET1选择数据表之外的电阻设置

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022020/bq24104-rset1-selection-resistance-setting-beyond-the-data-sheet

器件型号:BQ24104

根据数据表、快速充电电流的编程电阻(RSET1)值在5K 至10K 范围内精度为10%。 使用12K 和15K 时会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示、"为了设置电流、首先根据该电阻器上的调节阈值 VIREG 选择 R (SNS)。 当 VIREG 介于100mV 和200mV 之间时、可实现最佳精度。" 电气特性表中的规格显示、当检测电阻器上的电压介于100mV 和200mV 之间时、在检测电阻器上调节的电压精度为+/-10%。 当您将方程(3)和(4)相结合时、您会在 EC 表中得到方程、即 VIREG = 1000/RISET1。 将 VIREG 限制在100mV 至200mV 之间、可使 RISET1介于5k Ω 和10k Ω 之间。 当 VIREG 电压超出上述范围时、我们不保证性能。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。