This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021998/bq24618-searching-ti-solution

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件:bq24600

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

新项目要求如下:

  1. 输入电压:24V~30V
  2. Vo:24V
  3. IO:2.2A
  4. 更少的引脚 IC
  5. 充电器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BQ246xx 系列将是您的最佳选择。 查看您的要求并考虑到低引脚数、BQ24600可能最适合您。 它具有高达28V 的输入范围、10A 的最大充电电流、26V 的最大电池电压以及仅16个引脚。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。