This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886EVM:CAN#39;t Entry 快速充电

Guru**** 2536660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886EVM, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021654/bq25886evm-can-t-entry-fast-charge

器件型号:BQ25886EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25886

您好!

我的客户使用 了 BQ25886EVM、但无法快速充电。

测试条件如下。

1.将 ILIM 设置为最大值。

2.将 ICHGSET 设置为最大值。

3.为 VBUS 提供5V 电压。

但电池充电器电流仅为~200mA、似乎处于预充电模式、但电池电压~7.2V、

是否可以让 BQ25886处于预充电模式?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否在靠近 IC 引脚和 SW 节点的位置提供 VBUS 和 VBAT 的示波器截图?  如果您增加 VBUS 的电压、充电电流会增加吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我发现了、因为我的 D+D-没有短接在一起、导致无法进入快速充电。

    但我还有另一个问题是"ILIM 引脚上的8.3.9输入电流限制"、

    它提到当 VILIM 低于0.8V 时,将使用其他计算 IIN=Kilim*VILIM/(RILIM*0.8),

    如何知道 VILIM 电压? 取决于?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    VILIM 是 ILIM 引脚上的电压、它基于您选择的电阻器来设置输入电流值。 它将根据您的 RILIM 电阻器而变化。

    您参考的部分介绍了如何使用 ILIM 上的电压来查找输入电流、输入电流并不总是您选择的最大值、如果充电器不需要输入上的所有可用电源、则可能会更低。

    此致、

    Wyatt Keller