This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 的充电电流

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019648/bq24780s-charge-current-of-bq24780s

器件型号:BQ24780S

您好、先生、

我们的笔记本项目使用 BQ24780S 进行电池充电。 我们从数据表中得知、最大充电电流可 高达8A。  

但是、当我们将充电电流设置 为5A 时、实际充电电流仅为4.1A。我们还尝试将充电电流设置为6A、但实际充电电流仍为4.1A。 因此、我们想知道这个问题的原因以及如何将充电电流设置为6A 或更高。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的联系。

    1.如何调节充电电流? 充电电流设置是 bq24780S 上 ChargeCurrent()寄存器设置和 ILIM 引脚设置中的较低值。 也请检查 ILIM 引脚设置。

    2、如果1号线不起作用、 您能否共享输入电压、电池电压和负载电流?

    3.您也可以共享您的寄存器值吗?

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    您的问题答案如下:

    1) 1) 您如何调节充电电流? 充电电流设置是 bq24780S 上 ChargeCurrent()寄存器设置和 ILIM 引脚设置中的较低值。 也请检查 ILIM 引脚设置。

        回复: 电池 充电电流= 5000MA、充电器电压= 8.7V

    2)  2)如果1号线不起作用、 您能否共享输入电压、电池电压和负载电流?

        回复: 适配器输入电流= 3200MA、输入电压 = 19V

    3) 3)  您也可以共享寄存器值吗?

        回复: CHGR_ChargerOption (0x12)= 0x8108;  

            CHGR_ChargeOption1 (0x3b)= 0xCE00;

            CHGR_ChargeOption2 (0x38)= 0x0384;

            CHGR_ChargeOption3 (0x37)= 0x9C40;

            CHGR_ChargeProchotOption0 (0x3C)= 0x4A70;

            CHGR_ChargeProchotOption1 (0x3D)= 0x5900;  

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    他们是否检查 ILIM 引脚是否限制了充电电流? 尝试将0x38寄存 器更改为0x0304、这样就可以更改设置、从而仅由寄存器设置充电/放电电流限制。



    顺便说一下、 您给我的寄存器 没有完整的寄存器映射。

    我们还为他们提供了 EVM、用于比较他们的系统和有效设计之间的差异。

    https://www.ti.com/tool/BQ24780SEVM-583 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    自上次答复以来已有一个星期。  您没有任何回复、因此我假设此问题已解决。

    如果您有更多问题、请随时开始新话题、并在 TI E2E 论坛上与我们联系。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”