This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1可订购产品的差异?

Guru**** 2310610 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, TPS6594-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016875/faq-tps6594-q1-tps6594-q1-differences-of-orderables

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他部件:TDA4VMDRA829

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们有一个使用 TI 的 TDA4VM 处理器的设计。

在 TI 的参考设计中、PTPS659413F0RWERQ1和 TPS65941111RWERQ1均用作 PMIC。

我们还考虑使用助记符结构、但我们看到 TPS65941111RWERQ1为 RoHS、而 PTPS659413F0RWERQ1为非 RoHS。

我有两个关于这方面的问题、如果您能提供帮助、我将不胜感激。

TPS6594-Q1的以下型号与不同器件型号之间的主要区别是什么? (PTPS659411F0RWERQ1、PTPS659413F0RWERQ1、PTPS659414F4RWERQ1

TPS65941111RWERQ1、TPS65941212RWERQ1)

我想与出厂设置为一次性可编程存在一些差异。 是否有列出它们的文档?

2-是否可以在样片设计中使用器件型号为 TPS65941212RWERQ1 (RoHS)的材料代替器件型号为 PTPS659413F0RWERQ1 (非 RoHS)的材料? 如果不可用

RoHS 生产是否出现在 TI PTPS659413F0RWERQ1路线图上?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    件型号 PTPS659411F0RWERQ1、PTPS659413F0RWERQ1和 PTPS659414F4RWERQ1之间的差异可在相关的用户指南说明中找到。

    TPS65941111RWERQ1和 TPS65941212RWERQ1说明可在 此处找到

    如用户指南中所述、这些器件旨在成对使用。  这些特定器件不能混用或互换。  它们必须与特定部件一起使用。

    请注意、标有"P"的器 件 PTPS659411F0RWERQ1、PTPS659413F0RWERQ1和 PTPS659414F4RWERQ1将不会投入生产。  这些产品是为早期客户开发而提供的。

    最新的 TDA4VM 处理器设计建议是 PTPS65941213和 TPS65941111。  请与处理器团队合作、确保您拥有最新的配电网络信息。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    关于您的回答、我有两个问题:

    1) 1)您提到最新建议使用 PTPS65941213 + TPS65941111。
    另一方面、无论是在 TI 网站还是 TPS6594-Q1数据表"可订购器件"表中、我都看不到 TPS65941213或 PTPS65941213。
    具有此器件型号(TPS65941213/PTPS65941213)的器件是否可订购?

    2) 2)在您的回答中、您共享了用户指南的链接-"Jacinto 7 DRA829和 TDA4VM 汽车 PDN-0B"的双 TPS6594-Q1 PMIC 用户指南。
    是否有另一个介绍 PDN-0C (推荐用于新设计)的文档?
    如果不是、我们能否使用此 PDN-0B 文档通过保持所有连接不变并将 TPS65941212替换为 TPS65941213 (考虑到它是可订购的)来实现 PDN-0C?

    谢谢、
    Aykut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aykut:

     1) 1) TPS65941213 尚未正式发布;但我们有样片器件 PTPS65941213可订购。

     2) 2) 请使用随附的作为 PDN-0C 设计的参考。 详细用户指南尚未完成。  

    谢谢!
    Phile2e.ti.com/.../DRA829_5F00_TDA4VM_5F00_3Ph_5F00_Dual_5F00_Leo2.0_5F00_PDN_2D00_0C_5F00_v0.18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢澄清和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aykut:

     您很受欢迎! 如果已完成、您能帮助关闭主题吗?  

    谢谢!

    Phil