This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:测量器件温度的最佳方法

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021507/lm317-best-way-to-measure-device-temperature

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LM337

我在双轨+-15V PSU 设计中使用 LM317和 LM337。  它们采用 TO-220封装并连接散热器。

我将在每个电源轨上拉取大约1A 的电流。  尽管我认为我的散热器应该可以正常工作、但我想测量器件上的温度、以确保我远低于建议的最高工作温度。

我有两个与此相关的问题:

1.在 LM317/337器件上的正确位置测量温度?  它是在塑料主体上还是在顶部金属卡舌上?

2.使用哪种温度测量设备最实用?  我想到的是器件上可用的非常小的表面积、尤其是在我必须测量顶部金属凸片温度的情况下。  有许多基于低成本热电偶的探针、例如  

https://www.amazon.co.uk/KT550D-Thermometer-Temperature-Adjustable-Emissivity-thermocouple/dp/B07TKJYGWC/ref=pd_ybh_a_14?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=57BZHQ9272FTKXMWZXQH

但我不确定我是否会通过触碰器件探针尖端获得准确的温度读数。

这是我第一次尝试这种类型的温度测量、因此非常感谢您的建议。

此致

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请参阅此 应用手册 以指导您进行热测量和结温计算。 由于您使用的是散热器、因此在考虑到散热器的热属性的情况下、应使用公式5、6以及可能的7来估算部件+散热器的热性能。

    如应用手册中所述、测量温度的正确位置(如果您测量外壳温度)是塑料外壳顶部、其中温度最高。 这通常位于外壳顶部的中心。  

    您可以使用热电偶进行测量、但必须小心、以最大限度地减小热电偶本身的散热性质。 或者、您也可以使用红外摄像头获取读数。

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    这是非常有用的建议、我将遵循这些建议。

    谢谢

    此致

    Robert