This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:PWRGD 似乎很敏感

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021544/lmz31707-pwrgd-seems-sensitive

器件型号:LMZ31707

您好、专家、  

我使用 的是 LMZ31707RVQ。 如果 PWRGD 的输出在启动后突然开启负载、则看起来很敏感。 我是否可以使用 RC 网络来感应+引脚、从而像其他直流/直流转换器一样降低灵敏度? 例如100欧姆串联至输出和0.1uF 至 GND。  不确定 SENS+是否为高阻抗输入。

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱  

    我们不建议在 SENSE 信号上使用 RC 低通滤波器。
    因为这可能会对补偿/调节产生不利影响。

    为了降低灵敏度、您应该通过任一方式来保护此信号。

    1) 1)如果使用 PCB、请让您的"感应信号 PCB 布线"在两侧并联放置两条布线。  
      当两侧的这两条并联走线连接到 Vout 或 GND 并保护信号免受可能注入到 Vout 或 GND 的噪声的影响时       传感信号。 当然、确保感测迹线远离电感器、并使其尽可能短。

    2) 2)如果使用电缆/导线、当屏蔽层连接到 Vout 或 GND 时、请使用屏蔽电缆。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yitzhak、我们还会考虑负载软启动。